你好。
如图所示、我们尝试使用电子保险丝保护通过直流/直流电源的系统。
在图1中、运行是适当的、但在图2中、电子保险丝 FET 不导通。
在图1和图2中、R1 = 100k、R2 = 30k、R3 = 0、C0VdT = 2.2u、 RILIM = 15k。
图2中是否有任何正常运行的预防措施?
e2e.ti.com/.../eFuse_5F00_Q.pdf
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好。
如图所示、我们尝试使用电子保险丝保护通过直流/直流电源的系统。
在图1中、运行是适当的、但在图2中、电子保险丝 FET 不导通。
在图1和图2中、R1 = 100k、R2 = 30k、R3 = 0、C0VdT = 2.2u、 RILIM = 15k。
图2中是否有任何正常运行的预防措施?
e2e.ti.com/.../eFuse_5F00_Q.pdf
电子保险丝输入电压为22V、输出电压为20.5V。
负载是一个全桥电路。
图2a 显示了详细的方框图。
FPGA 连接到另一个电源系统并控制全桥电路。
在一定程度上、全桥电路中的信号会传递到 FPGA。
由于输出电压较低、因此将判断 FPGA 无法正常启动。
無負荷の波形を添付しています。μ A
電位は負荷の有無にかかわらず変化しません。μ A
参考までに、eFuseのVINとVOUTをジャンパしたときの波形も添付しています。μ A
この時、正常に動作しています。μ A
波形からわかるように、GNDの電位はVINを基準に変化します。μ A
最初の質問に戻ると、μ A
eFuseはGND電位が移動する電源システムで機能しますか?μ A
フルブリッジ電源を保護するために既存の製品を改善することを検討しています。e2e.ti.com/.../eFuse_5F00_Q3.pdf