This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5026:输出为24V 的自同步整流

Guru**** 2387060 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5026, PMP20878
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/890171/lm5026-self-synchrounous-rectification-with-24v-output

器件型号:LM5026
主题中讨论的其他器件: PMP20878

大家好、

 

我们的客户正在评估其设计中的 LM5026、规格如下所示。

Vin=50~134V、Vout=+/-24V、Iout=5.2A、变压器匝数比=5:4

他们希望 在次级侧实现自同步整流、我在 PMP20878 (http://www.ti.com/tool/PMP20878)中推广自驱动同步整流解决方案、但客户仍有一些相关问题。

最大次级侧电压将高达110V、这可能导致电阻器 R100上的高功率损耗、这是否会导致任何问题?

2.以下电路的功能是什么?

3. 使用自驱动同步整流器时,连续整流器 MOS 导通的重叠部分。 我们是否有一些设计技巧可以帮助减少这种重叠时间?

请就此发表一些评论吗?

谢谢。

此致、

利维亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yazhu、专家明天会回来。 谢谢你。 ——邓

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Teng:

    谢谢。

    我们对此问题是否有任何更新?

    此致、

    Yazhu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yazhu、

    很抱歉耽误你的时间。

    1./ R100用于为齐纳二极管 D101提供偏置电流、根据齐纳 MMSZ5240B-7-F 数据表、齐纳 击穿电流的最小值应小于2mV、如果您担心 R100的过功率、我认为您可以增大 R100和并联多电阻器。  

    2./循环 器件电路是 MOSFET Q15的缓冲电路、其中 C102和 R102路径用于 消除短路和小尖峰。 D34、C47和 R45路径用于消除更大 且寿命更长 的尖峰。

    3./这是一个电流馈送应用程序,我认为没有重叠问题。 客户在应用程序中是否有任何问题?

    此致、

    Teng