主题中讨论的其他器件:TPS63070、 TPS22919、 TPS2121
尊敬的 TI:
当电池电压 VBAT 降至2.9V 以下时、我需要禁用 TPS63070。
该电路板还由 USB 供电(连接到 USB 且禁用 VBAT)、并将 VUSB 连接到 EN 至 TPS63070。 当没有 USB 时、电路板由 VBAT 供电。
问题是电路板需要700mA 电流、如果 TPS3840输入引脚连接到 VBAT、RESET 引脚连接到 TPS63070的 VIN 引脚和 EN 引脚、TPS3840是否可以处理700mA 的负载。
无需混淆、TPS3840能否处理从电池到负载的700mA 直通电流?
如果此器件不合适、您能否推荐其他器件。
Brgds
Manimaran