This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5163:Vout 的软启动时间

Guru**** 2528720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/883076/lm5163-soft-start-time-of-vout

器件型号:LM5163

您好、TI 团队

内部软启动时间通常为3ms。

但在图17中、它看起来像是4ms。 规格。

Vout 软启动时间的典型值和变化时间有多长?

 

 

此致、

高志林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    最小内部软启动时间为1.75ms、最大值为4.75ms、您可以在其数据表第6页的表中找到它们。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Iven-San、您好

    感谢您的快速响应。

    很抱歉, 我没收到。

    我再次确认了图17。

    当我们确认上升时间(输出斜率)时、大约为3ms。

    此致、

    高志林