This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54340-Q1:器件在过流情况下的功能

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/875939/tps54340-q1-device-function-at-over-current

器件型号:TPS54340-Q1

大家好、

我使用此器件的一位客户在过流操作期间有以下查询。  请帮助您了解输出电压至输出电流图(或输入 v 输出电流)

如果负载消耗3.5A < Iout < 6.8A、稳压器是否会由于电流限制而进入频率折返模式或进入热关断模式?

 是否为最大输出电压定义了最大电流?

数据表还提到开环电流限制最大为6.8A 闭环电流限制是多少?

请提供您的评论和意见。 提前感谢您的帮助和支持。

此致、Shinu Mathew。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinu Mathew、

    回答您的问题:

    请帮助您了解输出电压到输出电流图(或输入 v 输出电流)-抱歉、我们没有提供任何此类图。 但我建议参考第16页的公式8、以了解 当 VOUT 被强制为 VOUT (SC)时、电感器电流保持受控状态的最大开关频率

    如果负载消耗3.5A < Iout < 6.8A、稳压器会由于电流限制而进入频率折返模式还是进入热关断模式? -稳压器将进入频率折返方案。

    是否为最大输出电压定义了最大电流? -否

    此外、数据表还提到开环电流限制最大为6.8A 闭环电流限制是多少? -环路响应开环电流限制的延迟为60ns。 这就是数据表的 EC 表中仅提到开环电流限制的原因。 闭环限制将是开环电流限制后60ns 内观察到的最大电感器电流。 为了全面了解、我建议阅读数据表中的7.3.10部分。 希望这对您有所帮助!

    如果您有更多问题、请告诉我、如果您认为我的回答回答了您的问题、请关闭主题。 谢谢!

    此致、

    Ankit Gupta

    应用工程师