This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25619:它是我的应用的合适候选人!

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25619, BQ25895

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/876025/bq25619-is-it-the-right-candidate-for-my-application

器件型号:BQ25619
主题中讨论的其他器件: BQ25895

您好!

我需要一些帮助来选择具有系统专用电源路径的锂离子电池充电 IC。 我们 Greenlee 不是电池专家、这将是我们第一次设计锂离子电池。 在下面查找我们的应用要求:

电池:单节锂离子1S1P;3.6V、2.9Ah (最大快速充电电流:1.5A)

2.系统负载150~250 mA

输入电源:单个 USB Type C 连接器。

需要主机器件来识别电流输入源并相应地修改电流限制。 此外、电池温度和电池充电状态需要由主机器件识别。

基于这些有限规格、我在 BQ25619和 BQ25895之间的最佳选择是什么。
我们非常感谢您的任何帮助。

-Satish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Satish、

    根据您的要求、BQ25895是更好的候选器件、原因如下:

    您可以对高达5A 的快速充电电流进行编程、这足以满足您的1.75A 总峰值负载(1.5A 充电+ 250mA 系统)。

    D+/D-检测根据 BC1.2指定的 USB 端口和非标准适配器自动检测输入电流限制。

    虽然集成 ADC 无法直接读取电池温度、但它可以监控电池温度感测引脚%(TS 引脚)。 这与特定电池热敏电阻的查找表相结合、可用于监测电池温度。  

    而且、借助 I2C 可配置性、可以修改所有充电和输入相关参数。

    充电状态寄存器和故障寄存器可提供有关充电器充电状态和故障状态的信息。

    此致、

    Joel H