请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS2663 您好、先生、
我们将 TPS26631 eFUSE 用于我们的项目中。
我们的要求是
我们的系统负载应在10V 至20V 的电压下工作。
我们的系统持续负载电流为5.5安。
在数据表中提到的工厂设置的欠压跳闸电平为15.4伏。
TPS26631是否支持9V 欠压锁定?
如果可能、如何将欠压锁定编程为9伏
此致
Lakshmanan V
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Lakshmanan V
TPS26631具有可调节过压切断设置。 有关如何为 TPS26631设置过压切断设定值的更多信息、请参阅数据表应用部分10.2.2.2。
或者、您也可以使用 TPS2663设计计算器、该计算器位于以下链接中(位于"技术文档"选项卡下)
http://www.ti.com/product/TPS2663/technicaldocuments
谢谢、此致
Abhijeet