This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2663:TPS26631 eFUSE 是否支持9V 欠压锁定

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2663

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/882913/tps2663-whether-tps26631-efuse-support-under-voltage-lockout-9-volts

器件型号:TPS2663

您好、先生、

                我们将 TPS26631 eFUSE 用于我们的项目中。

我们的要求是

我们的系统负载应在10V 至20V 的电压下工作。

我们的系统持续负载电流为5.5安。

在数据表中提到的工厂设置的欠压跳闸电平为15.4伏。

TPS26631是否支持9V 欠压锁定?

如果可能、如何将欠压锁定编程为9伏

此致

Lakshmanan V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lakshmanan V

    TPS26631具有可调节过压切断设置。 有关如何为 TPS26631设置过压切断设定值的更多信息、请参阅数据表应用部分10.2.2.2。

    或者、您也可以使用 TPS2663设计计算器、该计算器位于以下链接中(位于"技术文档"选项卡下)

    http://www.ti.com/product/TPS2663/technicaldocuments

    谢谢、此致

    Abhijeet