This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM5161:有关 Fly-Buck 解决方案的问题

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5161

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/881836/webench-tools-lm5161-question-about-the-fly-buck-solution

器件型号:LM5161

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

大家好、

我的客户希望将 LM5161器件用作 Fly-Buck 应用、并获得隔离式12V 输出和非隔离式12V 输出。 当他们使用 Webench 工具仿真 Fly-Buck 电路时、发现只能设置一个输出。 您能否帮助检查 LM5161是否可以在 Webench 工具中设置两个输出(隔离式和非隔离式)? 非常感谢!

此致

正泉路

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhengquan:

    输出集用于隔离侧。 您可以尝试通过更改反馈电阻器来设置初级侧。

    此致、

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Edthan、

    当我更改反馈电阻器以设置初级侧时、隔离侧也会同时变化。 如何使用不同的电压设置这两个输出? 谢谢!

    此致

    正泉路

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhengquan:

    我忽视了这个问题,我的道歉。 我将就此事与 Webench 专家联系、并尽快与您联系。

    谢谢、

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正泉

    请参阅 此应用手册 、了解 Flybuck 转换器设计公式。

    隔离电压由初级电压、1:N 变压器和二极管压降通过以下公式进行设置:

    Vout-ISO =(N * Vout-pri)- Vdiode

    因此、要在不使用次级的情况下更改初级电压、您需要重新调整变压器和/或二极管。

    如果您使用1:1执行相同的输出电压、我建议您使用最低二极管正向压降进行设计、以便最接近初级和次级。

    但是,二极管反向电压必须至少为(N*VIN)。

    如果您还有其他问题、请告诉我、

    -奥兰多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、奥兰多、

    非常感谢您的回复! 请告诉我如何设置两个不同的输出? 当我尝试编辑变压器参数时、我找不到改变匝数比的方法。 再次感谢!

    此致

    正泉路

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正全

    您无法在 WEBENCH 中修改变压器参数。

    您必须从那里的一个标准变压器中进行选择、其中大多数具有1、1.5、2等的匝数比。

    如果您有特定的变压器、我可以在原理图中为您进行查看。

    希望这对您有所帮助、

    -奥兰多