This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2897A:较高负载时输出不稳定

Guru**** 2747345 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC2897A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/898738/ucc2897a-unstable-output-at-higher-load

器件型号:UCC2897A

我使用 UCC2897A 控制芯片将80-120V 输入转换为12V 输出、最大负载为25A。 我的原理图如下所示:-  

当我在120V 下加载12A 或100V 下加载15A 时、我的输出将变得不稳定。 这是因为 SS_SD 引脚正在放电和充电、如下所示。 (绿色表示 SS_SD 电压、蓝色表示输出)

我无法理解当 VDD 引脚稳定在12.8V、Vref 稳定在5V 时 SS_SD 引脚为什么甚至放电。 LINEOV 也在限制范围内。 这是在不同输入的不同负载条件下发生的。 (120V 输入和12A 输出或100V 输入和15A 输出)。  

请向我们提供可能的原因。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否查看过 CS 信号?

    此致

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 John!

    我还查看了 CS 信号以及两个不同的感应电阻器。 以下是两个17.5m Ω 和35m Ω 感应电阻器的电压信号。 它们都没有超过限制。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Navin、

    CS 输入端的开关噪声过大、这可能会触发过流

    请确保 CS 上的滤波器电容直接放置在引脚8和引脚9之间。

    这应消除任何开关噪声干扰

    此致

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John、

    CS 引脚通过逐周期电流限制或断续模式控制电流。 但在控制芯片的功能方框图中、CS 引脚上的电压不负责 SS/SD 引脚上的电容器放电。 我是对的吗?  

    如果我回答正确、那么在 SS/SD 引脚上电容器放电的原因可能是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John、

    我正在等待您的回复。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Navin、

    在 CS 输入端激活断续阈值将导致控制器在 SS/SD 引脚放电之前重新启动。
    您可以看到、这是在您的第一个示波器图上发生的。
    您是否曾尝试消除任何此类高开关噪声?
    您所附的原理图部分没有值得注意的内容、但开关波形上的噪声过大。
    我认为您首先应该做的是研究噪声源、并尝试减少这种噪声干扰

    此致

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Navin、

    我将关闭此主题、因为在3周内没有新的输入。

    如果您有任何其他问题、请打开新帖子

    此致

    John