This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 稳压器卷发

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62113, LM5155, TPS61170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/882646/regulator-reuired

主题中讨论的其他器件:TPS62113LM5155TPS61170

你(们)好

我将为我的设计选择电源稳压器。 现在、我将使用检查开关稳压器
@ 5V 输入提供至少1A 的输出电压为-6V μ A
2.30V @Ω、5V 输入提供至少1A 的输出

此致

Nidhi P Shetty

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nidhi、

    可能的负电压需要一个降压转换器。 请查找输入电压大于12V、输出电流大于1A 的降压转换器。例如  
    TPS62113

    30V 输出应该是升压控制器、例如 LM5155

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    非常感谢您的支持。

    我已经更改了我的架构、因此我需要30V 和-6V 稳压器提供大约10mA 的电流输出。 建议使用电荷泵稳压器。 针对相同的情况、建议最佳选择。

    此致

    Nidhi P Shetty

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nidhi、

    30V 输出应该是诸如 TPS61170的升压、因为电荷泵不能支持这个高电压。

    6V 可以是电荷泵、但如果输入为5V、则典型输出为-5V。