This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25155:当我们不打算使用 Ts 引脚时、TS 引脚意外保持悬空、而不是 GND

Guru**** 2520580 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25155

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/900346/bq25155-ts-pin-accidentally-left-floating-instead-of-gnd-when-we-don-t-plan-to-use-it

器件型号:BQ25155

您好!

在我们产品的最新版本中、我们意外地将 TS 引脚悬空、电池管理开始运行异常。 当未插入电池并且我们插入 USB 为 VIN 加电时、MR 引脚会快速上升、然后下降到低电平、这意味着器件将无法启动、因为它处于复位状态。 但是、当我们插入电池和 USB 时、一切都按预期工作。 无论是否插入电池、所有电源轨都能正常工作。

MR 引脚只有在没有电池的情况下才是奇怪的、在我们将 TS 引脚接地的最后一个修订版本中、我们没有遇到这种问题。 我假设 TS 引脚需要接地、以便在没有电池的情况下运行 BQ25155。 请确认此信息吗?

此致、

Lukas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    /MR 引脚上拉至 VBAT、由于电池不存在、您将看到电池引脚上的电容器充电和放电。 这也将在/Mr.上看到 当只在 VIN 插件上时、应该为 VDD 和 PMID 引脚供电。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    > /MR 引脚被上拉至 VBAT、由于电池不存在、您将看到电池引脚上的电容器充电和放电

    是的、这是我们在之前的修订中看到的预期行为。 /MR 在1.5V 至4.2V 之间振荡  

    但我们现在有了新的版本、我们忘记将 TS 引脚接地、当移除电池时、/MR 被永久拉至低电平(不会振荡)。 您能否确认这可能是由 TS 引脚接地引起的?  

    谢谢、

    Lukas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以共享原理图吗? 当您只有 VIN 存在时、VDD 和 PMID 电压是多少?  

    如果您可以写入寄存器、您能否尝试禁用 TS 功能并查看行为是否发生变化?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有更新吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Sharafadeen、

    很抱歉耽误你的回复、但出于某种原因、我没有收到关于你的评论的任何通知。

    寄存器中的 TS 功能被禁用、但没有影响。 但是、我们通过进行新的硬件修订来解决了这个问题、在该修订中、我们在 TS 与地之间添加了一个5k 电阻器。 没有其他改变。 因此问题是由 TS 引脚保持悬空引起的。 如果 TI 可以在数据表中指定不使 TS 引脚悬空、否则其行为会很奇怪、这将是很好的。

    BTW、您能否更详细地说明如何在没有电池的情况下使用 BQ25155? 是否可以防止 MR 出现电压振荡?  

    此致、

    Lukas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当 TS 保持开路时、BQ25155报告故障。

    一种方法是禁用充电。 这将防止电池引脚上的电容器停止充电和放电。