This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22971:最长上升时间

Guru**** 2796715 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/875903/tps22971-maximum-rise-time

器件型号:TPS22971

您好!

是否存在建议的最大导通上升时间或 CT 电容?

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    库拉莫赫-圣、

    没有为上升时间或 CT 电容指定明确的最大值、但最好使用考虑浪涌电流的尽可能低的值。 您应该确定上游电源可接受的最大浪涌电流、然后通过以下公式计算压摆率:

    从这里可以将其插入数据表中的相应公式、以便计算 CT 的适当电容器尺寸。

    这里需要注意的一个重要事项是功率耗散。 如果上升时间太长、以至于内部 FET 上的功率耗散会导致器件进入热关断状态、那么很显然上升时间将不起作用。 有关计算最大功率耗散的适当方法、请参阅数据表中的第9.1.1节"热注意事项"。