This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76942:确定电荷泵电容器的大小

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76200, BQ76942

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/875775/bq76942-sizing-charge-pump-capacitor

器件型号:BQ76942
主题中讨论的其他器件:BQ76200

你好!  

BQ76942数据表中提到电荷泵电容值范围为100nF - 2200nF。 在给定 NFET 输入电容的情况下、确定该电容器的大小是否有经验法则、类似于 BQ76200的470nF/20nF 规则(第13页、 http://www.ti.com/lit/ds/symlink/bq76200.pdf)?)

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ishaan、

    为 BQ76942推荐的典型470nF 电荷泵电容器应适用于高达20nF 的负载。  BQ76942没有 BQ76200等 UVLO、因此、如果您可以在 FET 导通期间接受更大的压降、则可以使用更小的电荷泵电容器或更大的 FET 负载。  通常、较高的电容是好的、因为驱动器导通时压降会更小、但电容的成本会更高、充电至全电压所需的时间会更长。  在电荷泵生成栅极电压时、您需要避免电荷泵电容器过大且系统在 FET 部分导通的情况。  最佳电容比将是您系统的设计选择。