This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27426EVM-738:监测计通道 ID

Guru**** 675400 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, GPCCHEM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/882431/bq27426evm-738-gauge-chem-id

器件型号:BQ27426EVM-738
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIOGPCCHEM

您好!

目前、我使用 BQ27426EVM 获取 chem id、我在 bqstudio 生成的日志文件中发现了一些问题。

在图像中、在标记为黄色的行中、红圈中的两列变化迅速、但其他规格没有任何异常变化。

那么、我想知道这种快速变化是否正常? 您以前是否遇到过此问题?

非常感谢。

此致

Mason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好梅森、

    能否提供 gg 文件和 bqStudio 日志文件? 我要看一下。

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    我上次没有导出.gg 文件、但我会将.log 文件发送给您。  

    非常感谢您的回复。

    此致

    Mason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好梅森、

    我已收到您的日志文件。 我先看一下、然后返回给您。

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好梅森、

    如果我的理解是正确的、您正在创建一个 IVT 日志文件以提交到 GPCCHEM 工具、对吧?

    如果是这样、 来自电量监测计的这些读数将不准确、因为它未正确配置并使用正确的化学 ID 进行编程。

    如果您执行另一项测试、我建议您将注意力集中在 IVT 日志文件上、并确保您按照 下面的说明手册收集数据。

    http://www.ti.com/jp/lit/an/slva725a/slva725a.pdf

    Andy