请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLC59213 大家好、
我对 TLC59213有疑问。
我想知道输出电流。
"6.3建议运行条件"表示输出电流和占空比。
"6.7典型特性"是显示输出电流和占空比的图。
"6.3"和"6.7"输出电流和占空比之间的相关性不同。
这有什么区别?
封装电源? TA 温度?
此致、
石田山
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.