This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EM1402EVM:EM1402EVM 启动

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: EM1402EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/871144/em1402evm-em1402evm-startup

器件型号:EM1402EVM
主题中讨论的其他器件: BQ76PL455A-Q1

客户购买了两个 EM1402EVM 并希望对28节电池执行电池平衡。
那么、问题。

1、要将 EM1402的示例软件用于28节电池、需要更改哪个器件? (EM1402EVM 示例代码0.1 installer.exe)
2.是否有用于检查 EM1402EVM 运行情况的 GUI?
请告诉我如何确认 EM1402EVM 的运行。

4. 如何为每个 EVM 设置 SW1 (差分/单路)选择? (两个差分?)   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kagawa-San、

    请先检查此站点。

    单个用于基础 EVM (连接到主机)、而差动用于堆叠。

    Roger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roger San、

    我无法下载 bq76PL455A-Q1 EVM GUI。

    现在是否有故障?

    此致、

    Kagawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kagawa-San、

    检查此站点。

    Roger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roger San、

    手册中提到的12V 被识别为"12V 电池"。 正确吗?
    是否有办法不使用电池?
    客户希望在汽车外部平衡电池。

    Kagawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kagawa-San、

    否、总输入电压应为12V。

    您能告诉我有多少电池和化学成分吗?

    我建议在没有有源电池的情况下使用 PL455A 来平衡电池。

    执行起来要容易得多。

    谢谢

    Roger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roger San、

    1.客户想要主动平衡28节(锂离子)电池。
    2.客户有两个 EM1402EVM 和 TMS570LS LaunchPadTm
    3.客户希望使用8Vx2 (16V)电池作为外部电源。
       没有问题吗?
    4.我知道 EM1402EVM 示例代码0.1示例代码将执行活动电池平衡。
      Q1)在本例中、我是否需要启动 bq76PL455A-Q1 EVM GUI?
           客户正在从外部监控电池电压。
       Q2)如果您不使用 GUI、您是否会提供示例代码来选择 Cell 并在示例代码中设置启用余额?

    Kagawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    关于您的问题#3、EM1402EVM 设计用于12V 外部电源。  

    对于问题4 Q1、您可以在平衡时使用 bq76PL455A-Q1 GUI 来监控电池。 主动平衡在示例代码中完成、而不是在 GUI 中完成。 GUI 仅用于监控。

    对于问题4 Q2、您引用的示例代码是我们唯一可用的代码。

    此致、

    Leslie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Leslie - San

    我想知道开始平衡电池的条件。

    在以下条件下、EM1402EVM 开始对电池进行平衡。
    电池芯1:3.925934 V
    电池芯2:3.915253 V
    电池芯3:3.912125 V
    电池芯4:3.917236 V
    电池芯5:3.958130 V
    电池芯6:3.871384 V

    在以下条件下、EM1402EVM 未开始对细胞进行打捆。
    电池芯1:3.673477 V
    电池芯2:3.673935 V
    电池芯3:3.613052 V
    电池芯4:3.464127 V
    电池芯5:3.663254 V
    电池芯6:3.701172V

    最高电压单元和最低电压单元2之间的电压差大于1。
    为什么 EM1402EVM 未在#2条件下开始平衡电池?

    此致、

    Kimata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kimata、您好!

    如果您使用的是示例代码、则它仅支持16个单元格。 我从您的测量结果中看到、您仅有6个电池。 请尝试使用16节电池。

    此致、

    Leslie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leslie - San、

    感谢您的回答。
    但是、6节电池的代码发生了变化、EM1402EVM 上指示激活的 LED 闪烁。

    是否存在用于平衡控制的电压或其他条件?

    此致、

    Kimata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kimata、您好!

    感谢您的澄清!

    遗憾的是、我们不支持对 EM1402EVM 的源代码进行重大修改、其中包括对电池节数的修改。 代码需要进行重大更改以支持不同的电池节数(例如、对平均算法的更改)。 请使用16个单元格并将源代码恢复为原始状态、以便我们更好地支持您的问题。

    此致、

    Vince