This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070:外部同步信号和最大占空比的概念

Guru**** 2546340 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/889374/ucc28070-concept-of-external-synchronization-signal-and-maximum-duty

器件型号:UCC28070

您好!

我正在考虑使用 UCC28070器件。
其中、我想询问当该器件进行外部同步时的内容。
我现在计算公式9和10的内容。
FPWM 为100kHz。 因此、FSYNC 为200kHz。
由于 TSYNC 为2.5us、因此公式9中的 DSYNC 为0.5。
由于我们打算将 DMAX 设置为0.95、因此公式10中的 RDMX 为30kΩ Ω。 请参阅随附的 Excel。
这里我有一个问题。
我相信、将 RDMX 设置为30kΩ Ω 不会导致 DMAX 为0.95。
因为、考虑到公式4的计算、如果 RDMX 为30kΩ Ω、则 DMAX 变为0.7。
我认为、在上述条件下、通过输入外部同步信号、当 RDMX 被设定为30kΩ Ω 时、最大占空比被限制为70%。
对吗?

此致、

e2e.ti.com/.../UCC28070.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kaji,一位专家明天会回来,谢谢你。——邓

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kaji 

    如果 DSYNC 使用值0.5、则公式10中的 RDMX 将得到负值
    这表明 DSYNC 过高。

    由于 SYNC 波形的脉冲宽度、UCC28070上施加的 Dmax 值受到限制。
    这意味着您需要大幅降低 DSYNC 值

    您可以使用以下方法来计算正确的 RDMX 值

    一旦将 fsync 减小到较低的值,就可以使用公式(2)来计算 RDM
    数据表显示了0.2uS 的最小同步脉冲宽度。
    2.5uS 太高。

    此致

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。

    Fsync = 200kHz 且 Tsync = 200ns 时、我计算出的等式(1)和(2)。
    结果为附加的 Excel。
    公式(1)中 RDMX 的结果为66150Ω Ω。 由于在等式(2)中将66150Ω 代入 RDM、因此 DMAX (SYNC)为0.902。
    此计算是否正确?

    此致、

    e2e.ti.com/.../UCC2807020200319.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    很抱歉耽误你的回答。

     我在您的附件上没有发现错误。

    您可以尝试在真实的电源板上进行仔细检查。

    谢谢。