您好!
在使用 BQ25703A 的设计中、使 OTG 模式工作时遇到一些问题。 使用任何 OTG 电压/电流设置、我在 VBUS 上得到一个短电压突发、然后 OTG 模式关闭(ChargeOption3、位4返回0)、OTG_OCP 标志设置为1 (ChargerStatus、位0)。 这是在 VBUS 轨无负载的情况下发生的。 我可以从 OTGVoltage 和 OTGCurrent 寄存器读回正确的电压/电流设置值。 EN_OTG 引脚设置为高电平。 我已经尝试过高于和低于电池电压(3节锂电池)和许多不同电流限制的 OTG 电压。
我还应该注意的是、从 VBUS (5V)上电时出现了一些问题、并且未连接电池。 在该配置中、稳压器向 VSYS 输出短时脉冲电压、而可闻咔嗒声来自电感器。 该问题通过与 R17电阻器并联的电容器得到解决、以便在加电期间将 ILIM_HIZ 拉至高电平。 如果这两个问题是相关的、我现在就不会这样做了。