This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25703A:OTG 过流(未连接负载)

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25703A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/882744/bq25703a-otg-over-current-no-load-attached

器件型号:BQ25703A

您好!

在使用 BQ25703A 的设计中、使 OTG 模式工作时遇到一些问题。 使用任何 OTG 电压/电流设置、我在 VBUS 上得到一个短电压突发、然后 OTG 模式关闭(ChargeOption3、位4返回0)、OTG_OCP 标志设置为1 (ChargerStatus、位0)。 这是在 VBUS 轨无负载的情况下发生的。 我可以从 OTGVoltage 和 OTGCurrent 寄存器读回正确的电压/电流设置值。 EN_OTG 引脚设置为高电平。 我已经尝试过高于和低于电池电压(3节锂电池)和许多不同电流限制的 OTG 电压。

我还应该注意的是、从 VBUS (5V)上电时出现了一些问题、并且未连接电池。 在该配置中、稳压器向 VSYS 输出短时脉冲电压、而可闻咔嗒声来自电感器。 该问题通过与 R17电阻器并联的电容器得到解决、以便在加电期间将 ILIM_HIZ 拉至高电平。 如果这两个问题是相关的、我现在就不会这样做了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matej、

    就原理图而言、我想让您与此常见问题解答进行比较以查看组件。您需要在其中的一些节点上添加电容、例如 RSR 电阻器之间缺少1uF 电容、SYS 节点上缺少更多电容。  

    接下来、我们需要 OTG 模式的启动波形。 我们希望看到 VBUS 引脚电压、SW2电压(如果 OTG 处于降压模式)或 SW1电压(如果 OTG 处于升压模式)。 我还想同时捕获 REGN 电压和 SRN 电压。

    此致、

    Joel H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢你的帮助。 我将确保将我的组件与本文档进行比较。 我将在能够访问示波器时立即提供波形。 同时、您能否澄清哪些条件会导致 OTG 过流保护生效(OTG_OCP、ChargerStatus、位0)? 除了在 RAC 电阻器上测量的电流之外、任何其他电流/压降测量值都可以导致此过流事件吗?

    此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matej、

    当您超过 OTGCurrent ()寄存 器设置或 VBUS 电压下降到过低时(请参阅 EC 表参数:VVBUS_OTG_UV)、OTG_OCP 函数就会发生。 如果 OTG 从不上升到编程设置、则会出现类似的情况。

    此致、

    Joel H