This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21225A:在1MHz 与100kHz 之间运行 UCC21225A PSpice 模型和原理图时需要帮助。

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21225A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/883034/ucc21225a-need-help-getting-the-ucc21225a-pspice-model-and-schematic-working-at-1mhz-vs-100khz

器件型号:UCC21225A

在1MHz 与100kHz 频率下运行 UCC21225A PSpice 模型和原理图时需要帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了。  只需要对 DT 电阻器进行调整。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph、

    感谢您的告知!

    顺便说一下、如果您使用的是大值 DT 电阻器、请注意数据表中的以下建议:

    "应该注意的是、UCC21225A 死区时间设置由 DT 引脚配置决定(请参阅可编程死区时间(DT)引脚)、它无法根据系统条件自动微调死区时间。 建议在 DT 引脚附近并联一个2.2nF 或更高的陶瓷电容器、以实现更好的抗噪性和死区时间匹配。

    如果您有任何其他问题、请告知我们。