This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138:融合编程工具

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/891861/ucd3138-fusion-prodution-tools

器件型号:UCD3138

尊敬的 Amiel 或 UCD 专家:

目前、我正在出于工厂生产目的测试 Fusion 生产 GUI、并遇到2个错误、您能帮助分享以下2个问题的一些评论吗?

1.通过 ROM 下载固件。 如果在固件中执行了内存透视/插页命令、则在下载完成后会插入错误消息。 我想生产 GUI 会在程序闪存内容完成后自动发送内存透视/ poke 命令、您能帮助解决这个问题吗? 下面是我的测试 sripte 解决方案文件夹、可用于重现此 issue.e2e.ti.com/.../MFR-SCRIPTE_2D00_-download-via-rom-and-momory-peekpoke-takenout.zip

如下所示的错误图片:

2.更新闪存模式下的固件。 它始终插入一个错误、即"版本字符串太长或太短"。 这是我的测试解决方案 folders.e2e.ti.com/.../MFR-SCRIPTE-_2D00_-update-firmware-in-flash-mode-error.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 UCD 专家和朋友:

    希望你们和你们的家人都能满意。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    我会研究这个问题、然后再回来!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    希望您和您的家人都能满意!

    请参阅以下注释:

    1。   

    JACK 此固件已锁定我的设备!  此外、它还支持 parm 信息 parm 值、因此我无法重现您的错误!  有什么后门可以帮助我返回 ROM?   

    2. 出现该错误的原因是,如果器件版本较低,则在固件更新中指定了 Condition_for_Flash (DeviceVersionIsLower)。  对于器件 Version_number、您输入 N/A  它的预期值为0.0.0.1.23、以便与您的固件版本进行比较。  例如、我将您的更改为0.34.9、然后它就可以工作了。  脚本中的器件地址与您发送的内容不符、但我将其更改为64、运行正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amiel:

    1.很抱歉。 我与您共享了错误的固件。 请尝试在 reproduce.e2e.ti.com/.../0285.MFR-SCRIPTE_2D00_-download-via-rom-and-momory-peekpoke-takenout.zip 上使用此工具

    2.你是对的。 这是可行的、我认为我必须用更新的代码更新版本。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jack、

    请尝试此版本、它尚未在 TI 上发布。

    http://software-dl.ti.com/digital_power/fusion/TI-Digital-Power-Production-Tool-2.0.16.exe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Amiel。 它的工作原理。