This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM5155:350W+输出

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5155, LM5155EVM-BST, LM5122, TPS40210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/882226/webench-tools-lm5155-350w-output

器件型号:LM5155
主题中讨论的其他器件: 、LM5122TPS40210

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

我计划将 lm5155用于我们需要满足以下要求的产品之一:

输入电压:20-32VDC

输出电压:110V 直流@ 3.2A

使用 Webench 时、我得到了以下原理图:

我还订购了 LM5155EVM-BST 评估板、并根据上述 webench 设计对其进行了调制。 提供0.2A 电流时、IC 温度达到60°C。 在0.7A 时、它停止开关、我使用的功率 MOS (IXFB150N65X2 +散热器)变得非常热(80-90°C)并不断变热。

是否有一种策略可用于减少热量?

此设计是否甚至适合我的需求? 如果不是、我还可以使用什么其他设计?

提前感谢、

安托万

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sylvain:

    感谢您使用 LM5155。  恐怕此驱动器不够强大、无法驱动 FET 来处理350W。  您可以使用外部驱动器来增强驱动能力、或降低开关频率以降低开关损耗。  

    如果您不想使用其他驱动 器、可以考虑使用 LM5122、只需使用 LO、但将 HO、SW 和 HB 保持接地、那么您应该能够更高效地运行:LM5122具有3A 驱动器。

    谢谢、

    应用工程学 Yohao Xi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Youhao、

    感谢您的支持。 您是否有外部驱动程序示例?

    此外、为什么对于此应用、lm5122未出现在 webench 上?

    谢谢、

    Sylvain

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sylvain:

    我没有带外部驱动器的 LM5155图、但您可以参阅以下 TPS40210参考设计、该设计使用包含两个双极的外部驱动器。   

    http://www.ti.com/lit/df/slur633/slur633.pdf

    在 Webench 中、LM5122被指定用于采用同步整流器的设计、并且输出电压被限制在100V。  在您的情况下、您不必使用同步 FET 功能、但二极管整流器应该可以工作。  

    谢谢、

    Youhao