This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ23610:LMZ23610

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: LMZ31710, LMZ23610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/882627/lmz23610-lmz23610

器件型号:LMZ23610
主题中讨论的其他器件:LMZ31710

您好!

我想使用 lmz23610tz 或 lmz31710来设计12V 输入和5V/8A 输出。 我想 知道这两个芯片是需要配备散热器还是其他散热方法、如果这两个芯片不增加散热器、哪一个芯片的温度会很低? 如何计算? 谢谢!

我使用 WEBENCHRegistered电源设计器设计的两个芯片的分析结果如以下两幅图所示

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您想知道哪个电源模块运行温度更低、那么答案是 LMZ23610。 这可以通过结至环境热阻进行量化。 您可以直观地比较 LMZ23610和 LMZ31710之间的封装尺寸、并注意到在 PCB 布局解决方案尺寸相同的情况下、LMZ23610具有更大的散热 DAP。

    如果您想知道电源模块是否需要外部散热器、此答案取决于您所需的 PCB、即解决方案尺寸。 假设如果您决定选择 LMZ23610、则可以 按照第10.3节确定所需的电路板面积。 无气流/无外部散热器的建议面积使用 公式17计算得出。  

    此致、

    Jimmy