This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS82130:TPS82130故障

Guru**** 2392905 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS82130

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/891511/tps82130-failure-on-tps82130

器件型号:TPS82130

尊敬的支持团队:  

我尝试使用 TPS82130在以下电路中生成低噪声6V 输出、但是、该电路仍然出现故障。

我已经尝试了3块 PCB、  

第一个输出提供奇怪的~4.8V 输出、有时跳转到~1.5V

第二个输出在 FB 引脚上提供0.44V 的~2V 输出

第三个在输出电压和 VFB 之间测量了~50ohm、并在提供7V 电源后在~10s 内烧断

我的电路设计中是否存在任何问题、还是由于我的焊接问题而导致的? (我用热气枪用手焊接)。  

谢谢、  

艾伯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Albert、

    您的布局与 数据表 和 EVM 中建议的布局不同、尤其是在接地方面。 例如、在建议的布局中、引脚3 GND 直接连接到散热焊盘引脚9、也直接连接到顶层接地覆铜。 在布局中、这些点仅通过过孔(希望连接到稳定的不间断 GND 平面)进行连接、输入和输出电容器具有很长的距离和很少的过孔以连接到模块接地。

    我建议在 TPS82130EVM 上测试您的设计(原理图组件) 、以查看布局是否会产生影响。

    除了我对布局的评论之外、我还有关于您的设计的一些问题:

    • 这个6V 电压轨应该提供什么输出电流?
    • 在输出电压低于预期的前两块 PCB 上、SS/TR 引脚电压也是多少? 显示示波器输入电压、输出电压、FB、SS/TR 的启动波形也有助于调试。
    • 此外、您的设计中电容器的额定电压是多少?

    此致、
    Kris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kris、  

    非常感谢您的快速回复。  

    关于接地、两个焊盘都连接到底层上的公共接地层(我认为这应该足够坚固?)

    关于输出电流、我打算在50mA 至1.5A 的范围内使用它  

    很抱歉我没有测量过这些值。 我现在已经没有组件了、并将再次对它们进行测试。 SS/TR 上的预期电压是多少?

    3.我在设计中使用了额定电压为50V 的电容器。

    此致、  

    艾伯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Albert、

    如果您的电路板已移除 TPS82130、请尝试测量焊盘之间的电阻、以查看电路板上是否存在任何短路或意外连接。

    我看不到您的原理图及其组件有问题、因此布局可能会有问题。 这就是我建议在 EVM 上尝试配置(完全相同的器件)的原因。

    应用手册 显示了启动期间 Vout、FB 和 SS/TR 信号的波形示例。 SS/TR 引脚应在 FB 引脚达到0.8V 且输出达到目标输出电压时以线性方式上升并通过~1.2V 测试。

    此致、
    Kris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kris、  

    我已经焊接了一个新板、现在它运行良好:

    进行以下更改:

    我在 C1和 C2中使用了47uF X7R 16V 电容器  

    使用新的不干净磁通代替玫瑰光通(可能会在芯片下方留下一些残留物)

    现在、IC 稳定地提供6.02V 电压、完全符合我的预期范围。  

    我认为最可能的问题是先前试验中的磁通量

    此致、  

    艾伯特