This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3017:具有真正关断功能的升压转换器用作高侧开关

Guru**** 2562110 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3017

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/898734/lm3017-boost-converter-with-true-shutdown-used-as-high-side-switch

器件型号:LM3017

您好!

LM3017能否用作具有真正关断功能的高侧开关? 在我们的应用中、我们确实需要最大程度地减小关断电流并使其保持在纳安范围内。

我的想法如下。

  • 删除 L1和 D1 (来自典型应用电路)。
  • 关断模式下保持使能≤0.4V。
  • 对于 直通模式、保持使能≥2.6V。

但是

  • 我们应该如何处理反馈引脚?
  • 我们如何禁用电流限制,以便此高侧开关可以与高电流功率 FET (N 沟道)配合使用? 或者、我们是否可以欺骗它永远看不到过流?
  • 上述任何一项是否会对关断和工作/静态电流产生负面影响?

40nA 关断电流远不能通过。 但是、μ 1µA 最大值足以排除该问题。
您能不能告诉我哪些因素会导致 LM3017在关断时从40nA 变为1µA μ A、以便我们能够评估它主要位于何处?

请注意、我仍将继续我的另一个有关高侧开关的主题、因为它可能仍有更好的东西。 如果我对 LM3017的工作方式有误、那么我不想破坏该线程、因为我仍然需要帮助。  https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/895959

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    VIN 的电压范围是多少? 您能否仅使用 P-MOSFET 代替 LM3017?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jasper、

    V (IN)= V (OUT)= 9V-14V 之间

    V (逻辑/使能)= 3.3V

    BOM 中有一个100A N 沟道 MOSFET、因此我们希望将其与 LM3017搭配使用、作为栅极驱动器。 无论采用哪种方法、问题都在于实际栅极驱动器的关断电流。

    500nA 以下是理想值、1μA Ω 以上的值太大。

    LM3017升压转换器的典型关断电流为40nA。 不过、令人困惑的部分是特性表中显示的值为25nA。

    至于工作电流、我们将考虑高达1mA 的电流。 或10mA 的电流。 微安会更好。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    我可以使用 EVM 运行基准测试、以查看该器件是否用作负载开关控制器。 这可能需要几天的时间、因为我要从 TI store 应用 EVM。

    同时、我可以问某人关断电流最大规格为何高达1uA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、

    这两个方面都将非常有帮助。 非常感谢!

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    立即接收 EVM、并通过移除电感器 L、二极管、反馈电阻器、COMP 引脚电阻器和电容器来快速对其进行测试、就像该器件可用作高侧开关控制器一样。  

    我将在明天运行更多测试来查看过流保护功能。 详细报告将在稍后分享给您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、

    谢谢你。 真是个好消息。 我们非常感谢您的努力、迫不及待地想看到报告。

    您是否认为将 LM3017用作高侧开关会以任何方式影响其关断或工作静态电流?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、

    由于 Q1、RFBT 和 RFBB 用于升压模式下的过压保护、是否也可以将其移除?

    如果我们将 LM3017用作高侧开关、我们似乎不需要升压模式。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    使用 LM3017不会影响关断电流。 无论电感 L、Q1、D、Cout、Rfbt Rfbb、补偿被移除或不被移除、当 EN/MODE 引脚电压低于0.4V 时、内部电路关闭并消耗相同的电流。 静态电流也将相同。

    是的、我删除了 EVM 上的 Q1、RFBT、RFBB、它不会影响电流感应功能。  

    如何控制 EN/MODE 引脚? 如果您使用3.3V GPIO 来启用或禁用、则 LM3017在直通模式下工作。 VLIM1规格为85mV。 因此、您必须使用非常小的电流感应电阻器。

    到目前为止、我没有在工作台上将其用作高侧开关来看到任何错误。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Zack、

    正如您所说的。 我们将使用3.3V GPIO 控制 EN/模式。

    我们在 BOM 中已经有一个2mΩ Ω 的感应电阻器。 够了吗?

    尽管如此、我们已经在更靠近电池的位置进行了电流限制。 我希望在 LM3017中禁用传感、或者至少将其设置为更高的值、以便我们可以使用。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    EN/模式的3.3V 电压将使器件在直通模式下工作。 最小 VLIM1规格为70mV、因此最小电流限值为70mV/2mohm=35A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Zack、

    我们能否使用更小的感应电阻器来增大电流限制? 例如,1Mohm = 70A?

    这似乎是你所说的、但我想确保我没有误解。

    或者、我们是否可以将 Isen 短接至 VIN 以禁用电流限制? 例如、移除 Rs 和 Rsen。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    是的。 您可以这样做、因为您已经在电池附近有电流限制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Zack、

    你很有帮助。

    此致、