This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40422:OCW 和 OCP 持续关断器件

Guru**** 2555360 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40422

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/875114/tps40422-ocw-and-ocp-keeps-shutting-down-the-part

器件型号:TPS40422

您好!  

我已经完成了一个高功率设计、TPS40422在两相模式下运行。 我选择了一个 L 为200nH、Rdc 为0.29m Ω 的电感器。 我设计的 TPS40422每相提供35A 电流、两相共70A 电流。 在测试器件时、我使用 TI 的 Fusion Digital Power 设计器来显示输出电流。 我已将 IOUT_CAL_GAIN 调整为最接近电感电阻0.29m Ω 的值、 并已将 IOUT_OC_WARN_LIMIT 和 IOUT_OC_FAULT_LIMIT 回顾性增加至45A 和49A。  

在我的测试中、我增加了 TPS40422上的负载、在大约28A 的输出(TI 的 Fusion 电源设计器显示的每相)下、我将获得 IOUT_OC_FAULT_LIMIT 并将关闭输出电压。 根据数据表第16页、我尝试了不同的 R5和 C4值、结果没有什么不同。 最后、我在 R5 = 1.5k Ω 且 C4 = 470nF 的条件下得到了稳定、这满足了数据表第16页上的等式2的要求。 我不确定为什么要关闭该器 件、因为 IOUT_OC_WARN_LIMIT 和 IOUT_OC_FAULT_LIMIT 远超过显示的电流消耗。

在尝试解决此问题时、我将 IOUT_CAL_GAIN 的值增加到电感器电阻的两倍、并且每相电流消耗大约30A、而不会使  IOUT_OC_FAULT_LIMIT 跳闸。  

您能否提供一些指导 、以了解 TPS40422在提供的电流小于设置的跳变点时为何会使 IOUT_OC_FAULT_LIMIT 跳闸并关断输出电压?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 William:  

    TPS40422使用电感器峰值电流(非平均电流)进行 OC 检测。  

    当 VCS (CSP 和 CSN 之间的电压) 峰值高于 IOUT_CAL_GAIN*IOUT_OC_FAULT_LIMIT 时、OC 将触发。  

    当提前触发 OC 时、您使用的初始 C4和 R5值是多少?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我使用的 C4和 R5的初始值为2.1K 和330nF、大约等于数据表第16页中描述的 L/Rdcr 值。 阅读数据表后、似乎需要 C4和 R5的组合略高于 L/Rdcr、以帮助降低噪声、这是我决定为 C4和 R5使用1.5K 和470nF 的组合时的结果。 但是、即使使用这些新值、也会触发 OC。  

    在我的实验中、如果我将 IOUT_CAL_GAIN 增加到 Rdcr 的两倍、我将能够增加电流消耗。  

    谢谢

    William

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 William:  

    您能否检查两个通道的 C4是否靠近 CSP/CSn 引脚?

    此外、您能否共享如何将 C4/R5连接到电感器焊盘的布局?

    如果噪声耦合到 C4、OC 将更早发生。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅随附的 C4和 R5的放置图片以及用于将 R5连接到内层 C4的轨道。 我尝试将 C4放置在尽可能靠近部件的位置。 在我的设计中、我还在 CSxN 引脚上添加了一个0欧姆电阻器、该电阻器位于 R5旁边。

    谢谢

    William

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 William:  

    数据表第62页提供了布局示例。  

    您能否检查 CSP 和 CSn 是否连接到电感器焊盘的内部侧?

    此外、您能否检查 CSP 和 CSn 走线是否靠近任何噪声源、例如 VIN 铜线、开关节点铜线?

    如果您有差分探头、您能否测量 CSP 和 CSn 之间的电压? 只需检查它上是否有噪声。  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、钱

    当我布置 CSP 和 CSn 网时、我遵循了数据表第62页的建议、它们位于电感器焊盘的内部侧。

    CSP 和 CSn 信号确实在 SW 节点铜缆下运行、但这些层由一层 GND 隔开。 您是否认为噪声从 SW 节点铜缆耦合到 CSP 和 CSN 网络上、即使它被一层实心接地层隔开? 如果这是原因、是否有任何方法可以帮助滤除该噪声?

    谢谢

    William

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 William:  

    我刚刚向您发送了一封包含我的电子邮件地址的私人邮件。  

    让我们通过电子邮件继续讨论。  

    谢谢