This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65251:在 LTSPICE 中打开 PSPICE 模型时出错、在 TINA 仿真工具中打开 TINA-TI 模型时出错

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65251, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/875730/tps65251-error-opening-pspice-model-in-ltspice-and-tina-ti-model-in-tina-simulation-tool

器件型号:TPS65251
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

"无效器件:$CDNENCSTART。 行:#37"错误、当我尝试打开 PSPICE 模型并"无效的器件:+V. 线路:#3"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ebipamo、

    您遇到了哪些特定文件的困难?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS65251 PSpice 瞬态模型和 TPS65251 TINA-TI 瞬态 Spice 模型中包含的.LIB 文件。 我刚刚打开了 TINA-TI 瞬态参考设计、不过这似乎已经足够好了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ebipamo、

    您能告诉我型号名称吗?  这里有6种不同的方法:

    www.ti.com/.../toolssoftware

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有 TPS65251 PSpice 瞬态模型 和 TPS65251 TINA-TI 瞬态 Spice 模型

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ebipamo、

    这些文件可以为我正确打开。  如果您使用的是 LT SPICE、则 TI 模型可能不兼容(原因显而易见)。  我建议您使用参考设计、并根据您的目的修改它们、而不是基本 LIB 模型。