This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63001:关于效率数据

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/875629/tps63001-about-efficiency-data

器件型号:TPS63001

您好!

客户正在考虑使用 TPS63001。
其中,效率信息是一项主要标准。
您是否具有以下条件下的效率数据?

・μ V 输入电压⁼2.7V 至4.5V
Δ V Vout=3.3V・
・Iout=10uA 至0.5A

此致、
Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yusuke、

    请在下图中找到请求的数据。 这是室温下的情况。

    此致、

    莫里茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Moritz、

    感谢您的友好支持。
    您能不能告诉我这个图。

    1.图中的效率曲线颜色之间有何差异?
    2.请告诉我输入电压信息。

    此致、
    Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yusuke、

    没问题。

    每种颜色的输入电压介于2.7V 至4.5V 之间

    有关详细信息、请参阅以下图例

    此致、

    莫里茨