This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51013B:某些 TX 的启动问题

Guru**** 2538950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/875975/bq51013b-start-up-problems-with-some-tx

您好、John、

谢谢你的答复,我还有另外一个问题。 我们使用 PCB 线圈作为 RX 线圈。 该线圈具有高感应、因此我们的串联电容器的计算结果为32nF。 我们不使用并联电容器。 我们的 Ccomm 电容器为47nF。 这在一些不同的 TX 焊盘上工作了很长时间。 但现在我们遇到了一个问题、即我们的电路在许多 TX 焊盘上无法正常工作。 您是否认为 Ccomm 引脚上的47nF 电容器与线圈上32nF 的串联电容器正确选择?

此致、

Sander Kolkman

开机自检分离自:

BQ500212A:BQ500212A 的替代产品。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sander

    PCB 线圈很难、我不推荐使用它们。  

    如果您的工作正常、并更改了一些内容以进行检查:

    1) PCB 运行的变化或可能改变线圈形状/L 并进行调优的供应商。 旧的 PCB 是否仍然正常工作?

    2) 线圈后面应该有屏蔽层,保护电池和 PCB 免受交流电场的影响--供应商的尺寸或位置是否发生了变化?

    3) Comm capacitor value --典型值为调谐(串联电容)值的10%到20%,可以更高。  在您的情况下、它要高得多、可能是一个问题。