This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG3410R070:最大工作频率?

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG3410R050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/883017/lmg3410r070-maximum-operating-frequency

器件型号:LMG3410R070
主题中讨论的其他器件:LMG3410R050

我想在48V 低侧开关应用中使用 LMG3410。 数据表显示了驱动器部分的20ns 传播延迟、表明其工作频率应高达约50MHz。 但是、电源电流与开关频率间的关系(图6)仅达到1MHz;扩展至40MHz 意味着12V 电源电流将超过1A (图中显示了每十倍频增加大约8倍的电源电流)。

LMG341xR050的实际上工作频率是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    LMG3410R050的最大开关频率约为1.2MHz。 如果开关频率高于此限值、则提供栅极电荷的内部降压/升压转换器将超过最大电流限值并触发 UVLO。  

    此外、最大开关频率受热限制。 当开关频率较高时、确保 GaN 温度低于125C。

    谢谢、