您好!
我写信询问是否可以从 LM20343eval 获取反相输出电压(转换为反相降压/升压)。 根据我的理解、我应该将 J3与 J2相连、并通过 J4处的正极端子和合并的(J2和 J3)处的负极端子获得输出电压、对吗? 这会如何影响转换比? 它是否会遵循反相降压/升压(-D/1-D)的转换比?
谢谢你
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我写信询问是否可以从 LM20343eval 获取反相输出电压(转换为反相降压/升压)。 根据我的理解、我应该将 J3与 J2相连、并通过 J4处的正极端子和合并的(J2和 J3)处的负极端子获得输出电压、对吗? 这会如何影响转换比? 它是否会遵循反相降压/升压(-D/1-D)的转换比?
谢谢你
穆罕默德
您可以在此 应用手册 和 此应用手册中找到大量信息。 将 J2连接到 J3将使输出短路。 有关必要的修改、请参阅这些应用手册。
Sam
穆罕默德
对于此 EVM、您可能只需将 VSUPPLY+连接到 VIN (J1)并将 VSUPPLY-连接到 VOUT (J3)即可离开。 这会将 VOUT 变为"GND"、将 GND 变为"-VOUT"、但正如您所说的、我建议在 J1和 J3之间连接一个电容(22uF 良好)。 在您的首次测试中对电源施加电流限制。
是的、新的转换比为:Duty = VOUT /(VIN + VOUT)
请记住、器件的额定电压必须为 VIN -(-VOUT)、因此15VIN、-12VOUT 应为正常。 24VIN 至-12VOUT 的最大输出电压。
Sam