This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM20343EVAL:将 LM20343EVAL 的输出电压反相

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: LM20343EVAL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/882610/lm20343eval-inverting-the-output-voltage-of-lm20343eval

器件型号:LM20343EVAL

您好!

我写信询问是否可以从 LM20343eval 获取反相输出电压(转换为反相降压/升压)。 根据我的理解、我应该将 J3与 J2相连、并通过 J4处的正极端子和合并的(J2和 J3)处的负极端子获得输出电压、对吗? 这会如何影响转换比? 它是否会遵循反相降压/升压(-D/1-D)的转换比?

谢谢你  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    穆罕默德

    您可以在此 应用手册 和 此应用手册中找到大量信息。 将 J2连接到 J3将使输出短路。 有关必要的修改、请参阅这些应用手册。

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Sam! 我将参考上述应用手册。 一旦我执行建议的修改来生成反相降压/升压、转换比将相应地从(Vout/Vin=D)修改为(Vout/Vin=-D/(1-D))、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sam、您好、我想在这里再添加一个问题、请! 感谢您的帮助。

    您能否为我提供一个简单的过程来反转 LM20343Eval 的输出电压? 我阅读了应用程序 请注意、实际上、我感到困惑。 我知道这不应该很困难、但实际上我仍然没有很好地理解。 到目前为止、我了解我需要在 J1和 J3之间连接一个电容器。 如果答案正确、请告诉我我还需要做什么、请!

    非常感谢您的参与。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    穆罕默德

    对于此 EVM、您可能只需将 VSUPPLY+连接到 VIN (J1)并将 VSUPPLY-连接到 VOUT (J3)即可离开。 这会将 VOUT 变为"GND"、将 GND 变为"-VOUT"、但正如您所说的、我建议在 J1和 J3之间连接一个电容(22uF 良好)。 在您的首次测试中对电源施加电流限制。

    是的、新的转换比为:Duty = VOUT /(VIN + VOUT)

    请记住、器件的额定电压必须为 VIN -(-VOUT)、因此15VIN、-12VOUT 应为正常。 24VIN 至-12VOUT 的最大输出电压。

    Sam