This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92691EVM-001:建议的 PWM 频率

Guru**** 2771155 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/881848/tps92691evm-001-recommended-pwm-frequency

器件型号:TPS92691EVM-001

在低侧电流感应电阻器选项中、该电路板建议的 PWM 频率是多少? 是否可以进行100:1调光?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    根据我们之前的通信内容、我假设您正在讨论 Sepic 评估板。  是这样吗?  您能给我提供您想要设计的规格吗?  为什么要进行低侧电流感应?  

    当您谈论 PWM 频率时、您谈论的是 PWM 调光频率还是 PWM 开关频率?

    谢谢 Tuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们没有收到您的回复、因此我们相信您可能已经解决了问题。  该主题现在将关闭、但如果您回复、将重新打开。

    谢谢 Tuan