This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM20343EVAL:LM20343EVAL 的动态电压调节

Guru**** 2630615 points

Other Parts Discussed in Thread: LM20343EVAL, LM20343

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/881818/lm20343eval-dynamic-voltage-adjustment-of-lm20343eval

器件型号:LM20343EVAL
主题中讨论的其他器件: LM20343

大家好、

我希望我在这里的第一篇帖子能让您觉得一切都很棒。 我写信询问 LM20343EVAL 的动态电压调节。 我需要在实时应用中更新输出基准电压。 标称3.3V 输出基准与我的设计规格不符、我需要不断更新基准、以便根据我的设计中在 MCU 上运行的某些算法进行跟踪。  

请在这方面帮助我。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mohammad、

    您可以使用电压源动态地将输出电压更改为反馈节点。 请参阅以下内容:

    http://www.ti.com/lit/an/slva251/slva251.pdf

    http://www.ti.com/lit/an/slva861/slva861.pdf

    希望这对您有所帮助、

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Edthan、

    感谢你的答复。 那么、我需要做的就是通过 DAC 在输出端提供所需的模拟电压、使其达到 LM20343评估板的 R5和 R6之间的点? 但是、我有一个可能看起来很愚蠢的问题。 如果在实验的特定时间、输出端所需的基准电压等于12V。 DAC 以3.3V 或5为基准。 如何在反馈引脚上实现12伏电压? 我知道这是一个初学者问题、但我真的没有得到。  

    提前感谢您  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mohammad、

    它不需要是 DAC、但任何器件都可以动态提供适合您的应用的电压。 根据您的基准电压的可升高程度有一些限制。 按照公式1和2来查看您的值是否可接受。

    此致、

    Ethan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Edthan、

    谢谢你。 公式 1和2位于哪个文件中? 请我仍然没有得到它。 请多多包涵。 我有一个 MCU、它将决定我的应用应该运行的电压基准。 我需要将其发送到 LM20343。 我仍然不知道如何操作。 请。 我看到了一篇将 LM20343用于差分电源处理应用的 IEEE 交易文章、如下所述。 请帮帮我。 例如、如果基准电压为12、那么这是否可以在评估板的输出端实现?

    IEEE 白皮书链接: ieeexplore.ieee.org/.../6256743  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mohammad、

    根据您决定使用的解决方案、使用两个方程式。 直接断开环路(SLVA861)或使用 FB 电阻器向 FB 节点施加电压(SLVA251)。

    您尝试实现的输出电压是多少? 您的 MCU 能否仅提供0V 和12V 电压? 在这些状态下、您需要什么输出电压?  

    此致、

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,Edthan

    MCU 提供最大3.3V 电压 但我认为、如果我更改 FB 电阻器并按照 DAC 电压公式、我可以将输出电压调节为12V。