This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC29950:适用于电池充电器的 ACIN 110~240V DCOUT 240V 12A CVCC

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC29950, UCC28070A, UCC28180, UCC28019A, UCC28950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/875593/ucc29950-acin-110-240v-dcout-240v-12a-cvcc-for-battery-charger

器件型号:UCC29950
主题中讨论的其他器件: UCC28070AUCC28180UCC28019AUCC28950

尊敬的 TI

"ACIN 110~240V DCOUT 240V 12A CVCC、用于电池充电器"

我想推荐可用于上述设计条件的器件。

我首先考虑 PFC 和 LLC 器件。 我想推荐要考虑的器件。

功率级器件可以使用模拟器件、也可以使用单独的数字控制器。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    您的应用适用于具有240V 交流最大输入和240V 直流输出 CVCC 输出的3kW 设计

    您将能够在此应用中使用 UCC29950。 此器件专为300W 左右的应用而设计

    您应该考虑使用 UCC28180、UCC28019A 或 UCC28070A PFC 控制器来生成400V 直流总线。

    使用 UCC28950 PHASE ***控制器从400V DC 生成12V 输出。

    您可能需要两个独立的 UCC28950控制器、每个控制器在1.5kW 模块中使用。

    UCC28950可同步以实现无缝电源控制。

    此致

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI

    尊敬的 John

    感谢您的回答。

    您提供的器件是一个很好的参考。

    我还有其他问题。 此问题假定磁性器件设计和组件选择没有限制、并且产品尺寸没有限制。

    如果 ucc28070a 是双 PFC 结构、那么为什么会将其呈现为 ucc28180、UCC28019A、后者在3kW 设计中使用单电感器器件?

    Ucc28950还建议采用并行结构。 有什么原因吗? 在 ucc28950的情况下、使用一个变压器尤其没有大问题。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    如果您有高度限制、则会发现可以设计两个高度较低的小型电感器、而设计的电感器则是一个较大的电感器。
    您的3kW 应用将需要一些相当大的电感器、因此 UCC28070A 的优势是整体高度较低。
    同步两个 UCC28950控制器也是如此。

    如果您有任何其他问题、请关闭此主题并打开新帖子。

    此致

    John