This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS82740A:电气特性

Guru**** 2521760 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS82740A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/875031/tps82740a-electrical-characteristics

器件型号:TPS82740A

您好!  

我对 TPS82740A 的电气特性有一些疑问。

在数据表 第6页上、有一个参数称为 Vvout 的"直流输出电压负载调节"。

  此参数是否符合"负载"引脚的输出电压规格? 还是 Vout 呢?

  这些参数的含义是什么?

  如果未使用"LOAD"引脚(CTRL = GND)、 我不需要考虑此参数?

2.第8页和第9页的图12~15是否显示了 Vvout 参数的"输出电压精度"特性?

谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Morrigan、

    Vvout 参数是 DC/DC 转换器输出电压 VOUT 引脚的精度。  内部负载开关只是将 VOUT 电压连接到 LOAD 引脚-负载电压将下降到低于 VOUT 电压的电流乘以 Rload。

    图12 - 15显示了典型的负载调节。  这就是输出电压随负载变化的方式。  第6页的 Vvout 规格仅在2个负载电流下显示、而该图显示了所有负载电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    感谢你的答复。

    那么、参数"直流输出电压负载调节- 0.001%/mA"是针对负载引脚上的负载电压?

    如果我不使用"load"引脚、我不需要考虑它、对吧?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Morrigan、

    否、这是针对 VOUT 引脚的。  

    LOAD 引脚只是 VOUT 和 LOAD 之间的晶体管。  它是一个负载开关。  负载电压没有调节。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Chris、您好、 感谢您的快速回复。 但我感到困惑、因为在该参数的测试条件下、它提到 CTRL = VIN。 因此,如果我不使用 LOAD 引脚(CTRL = GND),该参数如何影响 VOUT? 假设我的 VOUT = 1.8V 且 VOUT 的负载电流为100mA、那么无论我是否使用它、我的1.8V 电压将会变化0.1%、这与负载引脚无关?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    啊、感谢您的澄清。  CTRL 引脚状态也会更改器件的偏置电流(IQ)。  随着偏置电流增加(CTRL = HIGH)、该器件速度更快、通常具有稍低的纹波。  较低的纹波将导致负载调节略有改善--轻负载时电压不会升高到如此高。  这是一个非常小的影响。

    总而言之:即使您不使用负载开关(负载引脚)、除了激活负载开关、CTRL 引脚也会对器件性能产生其他影响。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    感谢您对 CTRL 引脚的解释。  

    然后、您能否帮助我确认我对该参数的理解、

    如果 Vout = 1.8V 且 VOUT 的负载电流为100mA、则1.8V 将变化0.1%、对吗?  

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯、让我用这种方式来解释它。  Vout 将从空载时的值下降0.1%(典型值)或1.8mV、降至100mA 时的值。  这是负载调节组件。

    在100mA 时、Vout 的总体精度仍然为+/- 2%、与上一行的精度相同。  因此、在100mA 负载下、输出电压应介于1.8348V 和1.7622V 之间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    非常感谢、我很清楚。