您好!
我对 TPS82740A 的电气特性有一些疑问。
在数据表 第6页上、有一个参数称为 Vvout 的"直流输出电压负载调节"。
此参数是否符合"负载"引脚的输出电压规格? 还是 Vout 呢?
这些参数的含义是什么?
如果未使用"LOAD"引脚(CTRL = GND)、 我不需要考虑此参数?
2.第8页和第9页的图12~15是否显示了 Vvout 参数的"输出电压精度"特性?
谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我对 TPS82740A 的电气特性有一些疑问。
在数据表 第6页上、有一个参数称为 Vvout 的"直流输出电压负载调节"。
此参数是否符合"负载"引脚的输出电压规格? 还是 Vout 呢?
这些参数的含义是什么?
如果未使用"LOAD"引脚(CTRL = GND)、 我不需要考虑此参数?
2.第8页和第9页的图12~15是否显示了 Vvout 参数的"输出电压精度"特性?
谢谢你。
您好、Morrigan、
Vvout 参数是 DC/DC 转换器输出电压 VOUT 引脚的精度。 内部负载开关只是将 VOUT 电压连接到 LOAD 引脚-负载电压将下降到低于 VOUT 电压的电流乘以 Rload。
图12 - 15显示了典型的负载调节。 这就是输出电压随负载变化的方式。 第6页的 Vvout 规格仅在2个负载电流下显示、而该图显示了所有负载电流。