This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM26484:使用 LM26484进行断电排序

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: LM26484, TPS65023, TPS650250, LM26480, LM3881

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/892706/lm26484-power-down-sequencing-using-lm26484

器件型号:LM26484
主题中讨论的其他器件: TPS65023TPS650250LM26480LM3881

您好!

我正在研究 LM26484、它可以用作 PMIC 来为 WiFi 模块供电。 但是、我注意到模块本身具有所需的电源序列、因此、如果我在相应的 EN 引脚上添加外部组件来仿真上电序列、是否可以?

如果我能够使用 LM26484模拟 Marvell 的88PG823的行为、这将非常有用。 有可能吗? 谢谢。

此致、

Leo  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Leo、

    是的、这是可能的。 我可以想到的最佳示例是我们为 TPS650250和 TPS65023创建的模拟定序电路。 请参阅:

    采用 TPS65023且适用于 NXP i.MX 6的电源设计

    第8页的原理图显示了模拟定序电路、该电路将执行加电和断电定序、该原理可应用于任何具有手动控制硬件使能(EN)引脚的器件、例如 LM26484或 LM26480。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    感谢输入、但让我担忧的一点是、当在较高温度范围内工作时、这种方法的稳定性可能会导致 RC 组件偏离、从而导致一致性问题。 是否可以用低成本时钟发生器件等替代 EN 侧的无源器件? 这样做是否可行?

    此致、
    Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Leo、  

    是的、这也是可以接受的。

    LM3881通常用作序列发生器。

    如果您想到的是另一个您定义为"低成本时钟生成器件"的器件、请分享具体器件型号、以便我查看数据表。