This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3410:LM3410

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3410, TPS92692, TPS92691

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/880518/lm3410-lm3410

器件型号:LM3410
主题中讨论的其他器件: TPS92692TPS92691

大家好、

我正在附上 LM3410XMF/NOPB 的原理图 ,请查看并告诉我您的输入。
此致、

Jayashree。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    D52位为高电平、以确保 SW 节点不超过26.5V 的绝对最大值。

    电感值可能过低、具体取决于您的输出电压、我使用15V 计算得出。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Irwin,

    感谢您的回复。

    所需的 I 输出电压为22.4V、所需的 Iout 为40mA。

    此致、

    Jayashree。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    电感器在1.6MHz、5V 输入和22.4V 输出下的 di/dt 计算为0.162A。  在40mA 平均输出下、MOSFET 关断期间的平均电流为179mA、峰值电感器电流为260mA。  没关系。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Irwin、

    所选零件是正确的。

    如有任何其他必要的更新、请告知我。

    原理图是否正确?

    此致、

    Jayashree。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    看起来不错、如上所述、D52可能无法防止 LED 灯串开路。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已将 D52器件更新为 DFLZ30-TP、请检查它是否适用。

    此致、

    Jayashree。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您的输出为22.4V、且 SW 节点的绝对最大值为26.5V、则您将无法通过这种方式为开路 LED 灯串提供保护。  DFLZ30-TP 的数据表中没有足够的信息来了解何时将在 FB 节点上开始上拉电阻。  在25mA、28V 至32V 电压下、其容差为+/-6.7%。  这不包括齐纳电压与电流的拐点。  当它开始导通时、它将开始向 FB 馈送电流、从而降低 LED 灯串电流。  在输出为22.4V 时、此方法将不起作用。  LED 灯串电压的容差是多少?  它是否必须在低温下运行、如果是、最冷运行点的串电压是多少?  LED VF 的容差是多少?

    22.4V + D51电压大约为22.8V。  从而使2.8V 达到 absmax。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能不能向我推荐设计中使用的二极管器件。

    此致、

    Jayashree。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    没有足够的电压余量来使用二极管实现这一点、并且具有合理的运行裕度。  我甚至不知道您的 LED 堆栈在温度范围内具有多大的电压范围和很大的变化。  我将浏览 LED 数据表并确定最坏情况下的串电压、以查看其位置。  这包括低温和批次变化(高 VF 容差)。  例如、使用8个具有2.8V 压降的 LED 将达到您的22.4。  如果2.8V 是典型的 VF、3.0V 是最大值、则 LED 堆栈可达到24.0V。  OVP 保护必须高于24.0V 并且低于(25.6V - Vdiode)(升压二极管)。

    但如果 LED 灯串开路、则不需要二极管、LM3410将会损坏。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我要附上 我在设计中使用的 LCD 数据表以供参考、我认为这可能有助于您为我提供指导。

    此致、

    Jayashree.e2e.ti.com/.../FT055FHD_2D00_P01_2C00_RevA_3B00_191120.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    25摄氏度时、LED 的最大电压为23.8V。  如果您计划在较低的温度下运行、则不会提到 LED 正向电压、并且很可能会升高。  根据数据表、电流为40mA、但第12页上的图显示了最大电流仅达到25mA、需要在较高温度下降低。  该 LED 电压不会为过压保护留出空间、如果输出从未打开、则无需进行过压保护。  对于较低的温度、您要么需要从制造商处获取信息、要么通过在第一次打开时测量25摄氏度的 LED 电压、然后在打开时测量最冷的工作点的 LED 电压来测试此情况。  如果电压在冷态时较高、则取两个数字之间的不同值并将其加至23.8V。  LM3410的建议最大工作范围为24V、绝对最大值为25.6V、您必须减去升压二极管正向电压。  这会留下很小的裕量。  请注意、如果需要在低温下运行、您必须将电流感应电压添加到23.8V、并使该24V 电压加上低温下的温度升高。  我们还有其他升压转换器、它们需要更多组件、但可以运行更高的电压。  TPS92691、TPS92692等。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的意见。

    产品的工作温度为0°C 至70°C

    我可以将以下提到的器件用于此应用吗?

    PCB 中的空间有限、因此我尝试尽量减少组件数量。 请建议使用小型封装来满足我的要求的任何其他器件。

    TPS61165DBVR 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    它取决于最高 LED 堆栈电压是多少。  电压可能最高为0摄氏度、必须对其进行测量或向制造商请求。

    您提到的部件似乎可以正常工作。  它来自不同的组、但看起来与 LM3410类似。

    此致、