This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24295:BQ24295多次将自身从充电终止更改为快速充电并更改为充电终止模式

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24295

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/891227/bq24295-bq24295-changes-itself-from-charge-termination-to-fast-charging-and-to-charge-termination-mode-several-times

器件型号:BQ24295

您好!

我们将 BQ24295 IC 用作器件的电源管理 IC。 我们有时会在充电终止中观察到奇怪的行为。 我们看到 BQ IC 从充电终止切换到快速充电和充电终止模式。 您能解释一下这种行为吗?

下面是状态寄存器值这种模式的示例。 在故障寄存器上未发现故障。  

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有关 BQ2429X:原理图审阅和 PCB 布局设计提示、请访问 e2e.ti.com/.../878463; 有关 BQ2419X/2429x 常见问题解答、请访问 e2e.ti.com/.../875388。 常见问题解答1应解决您的问题。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning、

    感谢您的回复

    常见问题解答1描述了 IC 的充电行为。 我已经检查过这种从11到10到11的异常转换。 这种情况不会发生、因为它达到了再充电阈值。 此1~5每隔1 μ s 发生一次。 在原始帖子中给出的示例日志中的每一行每5分钟读取一次

    请提供您对这方面的见解。

    提前感谢!

    此致、

    Pragnya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning、

    感谢您的回复

    常见问题解答1描述了 IC 的充电行为。 我已经检查过这种从11到10到11的异常转换。 这种情况不会发生、因为它达到了再充电阈值。 此1~5每隔1 μ s 发生一次。 在原始帖子中给出的示例日志中的每一行每5分钟读取一次

    请提供您对这方面的见解。

    提前感谢!

    此致、

    Pragnya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pragnya、

    您的测试条件是什么、例如 VBUS (VBUS 引脚上的电压)、VBAT (BAT 引脚上的电压)、IBAT、VSYS、ISYS? 您能否提供充电器的所有寄存器值? 以下是寄存器值格式的示例:REG00=A4、REG01=84...

     

    谢谢、

    宁。