Other Parts Discussed in Thread: TPS7A7001, TPS74801, TPS7A83A, TPS56637
主题中讨论的其他器件: TPS74801、 TPS7A83A、 TPS56637
大家好
我的客户针对 LDO 具有此规范:VIN=3.4V、VOUT=3.3V、IOUT=1A、他预选了 TPS7A7001。
通过查看数据表、我发现这是微不足道的、因为最大压降可以是200mV:
由于电路板上有5V 电压、因此也可以使用具有 VBias 的 LDO、但 TPS74801在这里似乎无法正常工作、因为 Vbias - Vout > 3.25V
您能建议更好的选择吗? TPS7A83A 是否可以工作?
此致
Ueli