This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25066A:有两个栅极 FET 要求?

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25066A, LM25066

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/875729/lm25066a-two-gate-fet-requirements

器件型号:LM25066A
主题中讨论的其他器件: LM25066

您好 Praveen、

我希望一切都好! 我对 LM25066A 有疑问。

查看设计计算器后、我的实现方案似乎需要两个 FET、而不是一个 FET。 采用新配置时、这是否需要对 LM25066A 的栅极控制进行任何特殊处理? 在两个 FET 中进行设计时、我们是否需要注意任何事项?

有关此主题的任何应用手册/技术手册都将是有益的。

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、AH、

    请将设计计算器与您在其中输入的系统规格共享、以供我们审核。  

    当使用 LM25066驱动 2个 FET 时、无需特别注意。 您可以为 FET 的每个栅极引脚使用串联电阻器、如下所示。