This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5005:IC 烧坏&安培;引脚号19、18、17短接、引脚15、16

Guru**** 2589900 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5005

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/874657/lm5005-ic-burned-pin-no-19-18-17-short-with-pin-15-16

器件型号:LM5005

大家好,我设计了直流到直 流转换器,用于将50V 转换为5V 。 插入电源后,LM5005烧坏,引脚号19,18,17 短接,引脚15,16   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sushil 您好!

    我不知道我是否在这里感到困惑。 在布局中、我看不到 SW 多边形连接到二极管阴极、而是引脚连接到二极管阳极。 如果我错了、它们是从其他层连接的。 然后、请分享完整的布局。 确保您的布局严格遵循给定 的布局 EVM 用户指南、您可以在产品文件夹的"设计和开发"选项卡中找到该指南。

    附加参考布局的屏幕截图。

    此致、

    Ankit Gupta

    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sushil。

    我们已经有一段时间 没有听到您的反馈、假设问题已经解决、我正在关闭该主题。 如果您仍然有问题、请重新打开该主题。 谢谢!

    此致、

    Ankit Gupta

    应用工程师