Other Parts Discussed in Thread: LMC555, TPS61022
主题中讨论的其他器件:LMC555、
大家好、快速提问。
我正在实施单节锂聚合物(LiHV 3.8v)电池保护、主要是欠压保护。
我使用的是从 webench 生成的 Cricut 设计、该设计非常适合我的应用(3.8v 至5V 2.5A)。
在尝试实现保护电路时、我在启动时遇到浪涌电流问题。 启动时可能会消耗大约8安培、这是 LiPo 可以接受的、但任何 LiPo 保护电路都会启动。 因此、我的第一场战斗是解决大浪涌问题。 请参阅下面的升压设计。
我的 OC 保护电流可能约为3安培左右。 是否可以在启动时获得?
线圈为 994-XAL7030-102MEC。
从屏幕截图中可以看到、在我的设计表中、以前生成的设计实际上使用了2个10uF 输入电容器和3个22uF 输出电容器。
第二个较小的问题是、在将新电池插入输入端时、是否有一个无需上拉输出的替代单节电池保护芯片? 没有充电器、和/或是否有其他使能输出? 我曾一次性想到一个 lmc555计时器、但这似乎有自己的 CMOS 逻辑问题。
我最终可能会使用 dw01b 或类似的芯片、这似乎可以在无需上拉输出 FET 的情况下工作。