This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895M:电池电压为4.2V,如果我n‘t 更改充电电压的默认值?该怎么办

Guru**** 2524500 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25895

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/882757/bq25895m-battery-is-4-2v-what-if-i-don-t-change-the-default-value-of-charge-voltage

器件型号:BQ25895M
主题中讨论的其他器件:BQ25895

尊敬的 TI 专家:

充电电压的默认值为4.352V

但我的电池电压为4.2V

如果我不更改默认值并更改电池,该怎么办

它是否具有任何保护 机制

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    大多数电池组都将过压保护电路作为其保护器 IC 的一部分。  或者、您可以使用 VBATREG=4.2V 的 BQ25895 (无 M)。

    此致、

    Jeff