This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LT8315的类似器件

Guru**** 2782625 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28911, UCC28910

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/882815/similar-parts-with-lt8315

主题中讨论的其他器件:UCC28911UCC28910

大家好、

我们是否有任何与 LT8315类似的器件? 或者是否有任何器件支持高达270V 的直流输入和5V 直流 输出(5W)、并具有集成的高电压开关?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    UCC28910和 UCC28911器件具有一个具有 PSR 反激式控制的内部 FET。

    根据 应用的不同、它们可设计为高达10W 至12W 的功率。

    内部 FET 的额定电压为700V、可针对270V 至5V 5W 输出进行设计。

    以下链接将带您进入产品页面、您可以在其中使用许多参考和软件工具来进行定制设计。

    以下链接将为您提供85V 至265V AC 至5V 6W 输出评估模块。 此设计将 270V 直流转换为5V 6W。 由于您的应用具有直流输入、因此不需要桥式整流器 D1。 http://www.ti.com/lit/ug/sluuai4a/sluuai4a.pdf

    此致、