This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65105:TPS65105:关于数据表中印刷错误的可能性(第3部分)

Guru**** 2380860 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/892357/tps65105-tps65105-about-the-possibility-of-typographical-errors-in-data-sheets-part-3

器件型号:TPS65105

您好!

请确认 VO2输出电压公式中是否存在拼写错误:

VO2 =-1.213*(R3/R4)与电阻分压器计算不匹配,但 VO1和 VO2公式匹配。 我认为正确的方程式应该是 Vo2 =-1.213*((R3 / R4)+1)

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    吉列尔莫、您好!

    感谢您的提问。 让我联系该部件的专家。 您可能会在3/31/20之前收到响应。

    最棒的

    授予

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Guillermo、

    哪个电阻分压器计算与 VO2电压公式不匹配?

    我检查了电荷泵的负电压计算 Vo2=-1.213*((R3/R4)似乎是正确的。 例如、图20中的典型应用电路显示了 Vo2=-7V、R3=750K 和 R4=130K。 使用 Vo2=-1.213*((R3/R4)可得到大约7V 的电压。 因此、我认为它是正确的。

    此致、

    辽卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、辽卡特、

    非常感谢您的回复。

    我会尝试更好地解释我。:

    • 负电荷泵外部电阻分压器由 R3 (上部反馈电阻器)和 R4 (下部反馈电阻器)组成
    • FB2的预期电压为|Vref|= 1.213

    假设 反馈电阻器 R3和 R4实际上只是一个分压电阻器、与 VO1、VO3和 VCOMP 计算中使用的电阻器类似:

    • Vref = VO2 *(R4/(R3 + R4))-> VO2 = Vref * ((R3 + R4)/ R4)= Vref * (R3/R4 + 1)

    因此、我想知道以下用于设置 VO2 输出电压的公式是否正确:

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Guillermo、

    FB2负电荷泵稳压的目标电压为0V、而非1、213V。 请参阅数据表的电气特性部分。

    我认为 VO2的公式是正确的。

    此致、

    辽卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、辽卡特、

    抱歉! 您完全正确:我对 Vref (FB2)= 0V 和 Vref (REF)= 1.213V...感到困惑

    非常感谢您的澄清。

    此致、