This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:BQ76940电池14电压测量

Guru**** 2535110 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/882934/bq76940-bq76940-cell-14-voltage-measurment

器件型号:BQ76940

大家好、

  我的客户使用 BQ76940、电芯编号:14。 下面是 sch。 当未连接第14节电池时、我们还可以在下面标记的测试点 A 处测量13节电池的电压。  

我们断开平衡电路、意味着移除下面的 R62、也可以测量13节电池的电压@ A 点

这是正常的、原因是什么? 是不是由于 VCX 输入通道中的电池平衡驱动器/ FET?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Holly、

    是的、BQ76940中的内部平衡 FET 具有一个体二极管、如果未连接上部引脚、该体二极管会将下部电池电压馈出上部引脚。  如果输入端有任何负载、您应该能够看到二极管的影响。    有关图、请参阅 www.ti.com/.../slua749a.pdf 的图21。