This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1663:可接受多大的 CDV/dt 电容

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS1663

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/892801/tps1663-how-large-cdv-dt-cap-is-acceptable

器件型号:TPS1663

大家好、

我的客户希望将此器件与20个并联连接一起使用、并且他们希望选择一个长 SS 来最大限度地减小系统的浪涌电流、使其尽可能小。 那么、您能否告诉我 TPS1663可以接受多大的 CDV/dt 电容?

此致、

Takashi Onawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, Takashi,

    感谢您的支持!

     电子保险丝器件的 CDV/dt 电容值没有限制。 您可以使用大 CDV/dt 电容来设置较低的浪涌电流。 应用手册 http://www.ti.com/lit/an/slva920/slva920.pdf 中讨论了一个示例

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh-San、

    感谢您对此做出及时响应。 我了解 TPS1663还可以处理材料中的大 Cout 电容器。

    抱歉、我想知道的是、小电流可以用作有限的浪涌电流...
    TPS1663需要在1.25s 内被制动、因此我可以理解这可能会引入一些限制、但是否还有其他限制?

    这是一个研究案例。 在本例中、您可以告诉我可设置的最小浪涌值、这是很好的。  
    输入电压24V
    Cout 200uF

    此致、

    Takashi Onawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, Takashi,

    Cout 的浪涌电流为 Iout = Cout * Vin/t_startup = 200uF * 24V/1.25s = 3.84mA。  

    由于该器件在浪涌电流控制期间以开环方式运行、因此我不会遇到任何问题或限制。 但是、我建议您评估系统中的其他用例。

    为什么您的系统中需要限制如此低的浪涌电流?  

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, Takashi,

    您是否了解"为什么需要如此低的浪涌电流"给客户?

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh-San、

    让我们在离线时讨论一下细节。

    我稍后会向您发送一封电子邮件。

    此致、

    Takashi Onawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  Rakesh-San、

    请告诉我您的电子邮件地址吗?

    此致、

    Takashi Onawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, Takashi,

    已通过电子邮件发送给您.. 请就此作出答复  

    此致、Rakesh